主题中讨论的其他器件: BQ25792、 USB-PD-CHG-EVM-01
大家好、Raymond San、
我们的客户正在评估其电路板上的 TPS25750和 BQ25792。
(其电路板与 USB-PD-CHG-EVM-01几乎是相同的电路。)
然后、BQ25792充电电流不会在电池充电电压下停止(设置电压为16.8V)。
因此、电池电压会上升至大约17V、并且由于电池侧的过压保护而变得不稳定。
如果您有任何信息、请告诉我们原因和解决方法。
顺便说一下、如果 REG0A VRECHG_3:0值从200mA 更改为800mA、则发生频率会降低(因此发生了变化)。
TPS25750仅为 UFP
USB PD 适配器为20V/2.25A
SYS 引脚的负载电流大约为1.7A
电池充电范围为95%至100%
发生次数较低(五次一次)
bin 文件为“7723_Config.bin”(您提供的文件)

此致、
隐藏