This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:TPS62866 A/B YCGR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176273/tps62866-tps62866-a-b-d-ycgr

器件型号:TPS62866

您好!  

我在  TPS628660AYCGR/TPS628660BYCGR 中具有开关频率为1.1MHz 的 TPS628660DYCGR、而不是2.4MHz 的 TPS628660AYCGR/TPS628660BYCGR  

如果我使用“D”版本,我是否必须使用其他电感器?  D 版本的建议是什么?  

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的参与。  由于 TPS628660DYCGR 的开关频率为1.1MHz、因此应选择 0.47uH 的电感器。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Moheddin、

    因此、正如我认为的、它的行为是根据 A/B 类型数据表中的公式进行的

     0.24uH 电感器是否也能正常工作? (例如、如果实际消耗的输出电流小于6A?)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    最大输出电流用于计算要选择的电感器的最大额定电流。 这在 第一个公式中进行了定义。

    要计算电感器值、 您需要使用第二个公式。 这取决于开关频率。

    我建议 选择 0.47uH 电感器。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。