This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:MPPT 运行

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174868/bq25713-mppt-operation

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ25798

您好、 是否可以在 BQ25713上实现 MPPT?

我看到其他一些线程将 ICO 或 VINDPM 称为间接方法。

数据表本身中未提及 MPPT 本身、仅在产品查找器中提及。

 是否可以使用 BQ25713实现高效太阳能充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    正如您提到的、您需要使用主机控制器通过 VINDPM 或 ICO 间接实现 MPPT。

    如果您需要具有更多 MPPT 特性的充电器、您是否了解过 BQ24650 (仅降压、控制器)或 BQ25798 (降压升压、集成 FET)?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25798 确实是首选、但目前没有库存。

    当在 BQ25713上使用 ICO/VINDPM  来模拟 MPPT 时,与 BQ25798等具有本机 MPPT 支持的芯片是否有区别 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    BQ25798的主要特性是它具有一个更加自动化的算法来测量 MPPT、并且能够随着时间的推移调整 MPPT。 如果在 BQ25713上执行、您的代码将必须处理 VINDPM 的定期检查/调整。

    BQ25798还特有一个最大功率点跟踪(MPPT)算法来优化从低功耗光伏面板汲取的能量。 此 MPPT 算法在用户可配置的周期内测量电池板的开路电压、然后使用 VOC_PCT 设置调整 VINDPM、以将最大功率点计算为测得的开路电压的百分比。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好。 这种定期检查对我们的应用来说是可以的。  BQ25713EVM Altium 文件是否可用? 这将极大地帮助我们的发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    我将通过电子邮件向您发送 Altium 文件。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、非常感谢。 我还没有收到任何消息、只是为了验证、我的邮件是 info@zoudio.com