主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 TPS25750
您好!
我了解 到 TPS65983B 芯片专为 TBT3应用而设计。 但是、是否仍可以在常规 USB 3.0 PD 设计中使用它(仅适用于上行端口和电源接收器)? 我有一个采用该芯片设计的电路板、我需要使电力输送和 USB Type C 多路复用器控制工作。 我知道我需要特殊版本的应用配置工具。 请向我提供。
谢谢你。
Alex。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我了解 到 TPS65983B 芯片专为 TBT3应用而设计。 但是、是否仍可以在常规 USB 3.0 PD 设计中使用它(仅适用于上行端口和电源接收器)? 我有一个采用该芯片设计的电路板、我需要使电力输送和 USB Type C 多路复用器控制工作。 我知道我需要特殊版本的应用配置工具。 请向我提供。
谢谢你。
Alex。
您好 Raymond、
感谢你的答复。
是的、我有一个物理板、上面有 TPS65983B 芯片。 我知道 TPS65987DDH 是一款合适的芯片、但如果可能、我想让我的电路板正常工作。 我的应用相对简单、因此我希望即使是这款专用的 TBT3芯片也能执行我们所需的基本功能。
我们的唯一要求是:
切换 GPIO 以选择正确的 USB SS 多路复用器位置(基于 Type C 连接器方向)
2.协商来自电源的9V、15V 或20V 电源(电源是可以提供足够电源的 USB PD 集线器)
这是可以使用 TPS65983B 实现的吗?
Alex。
尊敬的 Alex:
如果您希望支持 DisplayPort 等交替模式、则需要使用 TPS65987D。 否则 、根据您之前的要求(用于切换 USB SS 的 GPIO 事件、5/9/15/20V 的 PDO)、我建议使用 TPS25750、它能够为拉电流和灌电流电源角色提供高达100W 的功率。 下面随附了我们当前 PD 及其特性/功能的电子表格。 TPS25750附带 D 和 S 型号、D 表示内部电源路径、S 表示外部电源路径。 如需更多信息、请参阅 TPS25750数据表和技术参考手册。
如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!
谢谢、此致、
林德华
产品 Coe2e.ti.com/.../6763.FAQ-Product-Comparison.pdfmparison: