主题中讨论的其他器件: 10G-EXPANSION-EVM、 TPS65987D、 TPS65987DDJ
您好!
我必须 在支持 Thunderbolt 的 PC 和系统之间设计一个接口。 一个视频信号和一个音频信号从 PC 发送到系统、两者之间也有一个 USB2通信(请参阅所附的图像)。 您认为我可以使用 TPS65987EVM 来实现此目的吗? 三个重要问题:
-即使电脑 支持 Thunderbolt,它也能在显示端口交替模式下工作吗? 我假设如果支持 Thunderbolt、它将支持 DP 交替模式
-如何从 USB 信号中获得一些音频信号?
—10G-EXPANSION-EVM 不再生产,网站上的页面也不再存在,有没有原因? 还有其他选择吗?
此致
François μ A