This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:占空比接近100%时的波特图测量

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176573/lm5143-q1-bode-plot-measurement-at-nearly-100-duty

器件型号:LM5143-Q1

您好、TI 专家、

通常,我们在 VR 降压/升压模式下执行波特图测量。

还需要 在接近100%的占空比模式下进行波特图测量?

请原谅我的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您可以尝试测量、但交流注入源的占空比变化可能会导致饱和(达到最大占空比、此时不再进行小信号分析)。

    此致、

    Tim