请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们将 BQ28Z610-R1用于2S1P 电池组、当以重负载2A 放电、然后转向轻负载0.6A 或50mA 时、RM 无法根据实际负载进行更新、因此 Rm=0时、电压(7.2V) 远大于端电压(6.8V)。 我想知道为什么 RM 无法 根据实际负载进行更新?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 BQ28Z610-R1用于2S1P 电池组、当以重负载2A 放电、然后转向轻负载0.6A 或50mA 时、RM 无法根据实际负载进行更新、因此 Rm=0时、电压(7.2V) 远大于端电压(6.8V)。 我想知道为什么 RM 无法 根据实际负载进行更新?