This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:用于提高 EMC 的抖动电路

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175743/lm5118-dithering-circuit-to-improve-emc

器件型号:LM5118

你(们)好

我们的客户正在测试 LM5118、我们希望添加外部抖动电路以提高 EMC 性能、您是否有推荐的解决方案? 还是只能向 RT 引脚注入外部抖动电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、应该可以使用 LM5118。

    在这种情况下、您应该将 R-C-R 连接到 Rt 电阻器。

    请确保您保持在 LM5118的允许频率范围内(最佳频率约为300kHz)。

    此致、

     Stefan