请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145DESIGN-CALC 主题中讨论的其他器件: LM5145-Q1、 LM5146、 LM5145
大家好、团队、
我想确认以下有关 LM5145DESIGN-CALC Excel 工具的两件事情。
- 补偿极点位置
Excel 工具中 FP1和 FP2的注释显示、默认情况下、它们位于 FP1=Fesr 和 FP2=FSW/2的对应位置。
但是、在数据表中、FP1和 FP2位置反相。
我能不能认为 Excel 工具中的 FP1对应数据表中的 FP2、Excel 工具中的 FP2意味着数据表中的 FP1? - "fix values"按钮和"reset values"按钮
我们是否需要按"fix values"按钮? 按下 "fix values"按钮时、该工具将执行什么操作?
此外、按下"fix values"按钮后、该按钮变为"reset values"。 重置值按钮功能仅用于将组件值(黄色单元格)切换回标准值?
此致、