请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 大家好、
我有一个设计要求、它用于专业音频、客户需要使用12V 到48V/8A 的电池升压、您能给我一些有关 LM5155的建议吗?
此外、我还发现 EVM 的输出是24Vmax? 可以给我一些建议吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Crystal、
很抱歉耽误你的回答。 请查看 LM5155的产品文件夹。 在这里、您可以找到 Excel 计算器作为良好的起点。 此外、请在 此处查看现有参考设计:https://www.ti.com/reference-designs/index.html
此致、
Brigitte