请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55386 大家好、
我使用的 TPS55386具有12V 的输出。 但是、当我测试它时、电压仅为3.3V。 我检查了电压反馈 VFB、它仅为0.2V。
请说明原因是什么?
此致、
Sabrine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.