大家好、
我们的客户使用 的是具有以下规格的 LM25088。
输入电压:24V
输出电压:-5V
输出电流:6A
但是、当负载电流大于1.5A 时、器件发生故障。 根据我们的客户、
'该电路在高达-5V/1.5A 的电流下工作正常。 当负载超过1.5A 时、输出电压会下降、并且集成会烧坏。
(该 IC 的 VCC 和 BOOT 引脚短路。 即、集成中的二极管已损坏。)"
请参阅随附的原理图和 PCB 布局。
e2e.ti.com/.../LM25088-design-files.zip
在检查布局时、我注意到器件的焊盘没有 散热过孔、这会将器件的热量散发到电路板。 该电路板也没有用于连接过孔的大型接地平面。 因此、我得出结论、这是一个布局问题。
客户的第二个问题是线圈发出的噪声。 根据我们的客户、
"此外、当我为电路加载超过1.5A 时、会听到线圈发出呜呜声。 当线圈出现呜呜声时、电路工作不正常。 这可能是什么原因?"
此致、
Danilo