This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:来自线圈的噪声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171596/lm25088-noise-coming-from-the-coil

器件型号:LM25088

大家好、

我们的客户使用 的是具有以下规格的 LM25088。

输入电压:24V
输出电压:-5V
输出电流:6A

但是、当负载电流大于1.5A 时、器件发生故障。 根据我们的客户、

'该电路在高达-5V/1.5A 的电流下工作正常。 当负载超过1.5A 时、输出电压会下降、并且集成会烧坏。
(该 IC 的 VCC 和 BOOT 引脚短路。 即、集成中的二极管已损坏。)"

请参阅随附的原理图和 PCB 布局。

e2e.ti.com/.../LM25088-design-files.zip

在检查布局时、我注意到器件的焊盘没有 散热过孔、这会将器件的热量散发到电路板。  该电路板也没有用于连接过孔的大型接地平面。 因此、我得出结论、这是一个布局问题。

客户的第二个问题是线圈发出的噪声。 根据我们的客户、

"此外、当我为电路加载超过1.5A 时、会听到线圈发出呜呜声。 当线圈出现呜呜声时、电路工作不正常。 这可能是什么原因?"

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    您是否会尝试 R10=4.64k,C8=33nF? 我认为可闻噪声是由环路不稳定引起的、也认为损坏是由不稳定的开关引起的。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo