请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 下午好!
我们最近收到了首款采用 LM25118的原型板。 这基于 TI Webench 设计、适用于10-40V 输入和24V 3A 输出。 我看到的操作是直流/直流的输出始终比输入高几伏。
14V 输入--> 15.9V 输出
18V 输入--> 20.2V 输出
22V 输入--> 24.4V 输出
第一个问题是输出应始终为24V。第二个问题是、它似乎从未击中降压级。 您能帮助快速查看原理图吗? 我们在这家公司遇到了一些组装问题、但4块电路板的运行方式似乎类似。 请注意、M1和 D1由于可用性而从 Webench 设计中交换、因此请特别注意这些。
下游的所有组件似乎都正常工作、并且不会拉过大的电流。 整个电路板仅在22V 输入下拉取15mA 电流
谢谢!