This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:定制板上的操作不当

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177811/lm25118-improper-operation-on-custom-board

器件型号:LM25118

下午好!

我们最近收到了首款采用 LM25118的原型板。 这基于 TI Webench 设计、适用于10-40V 输入和24V 3A 输出。 我看到的操作是直流/直流的输出始终比输入高几伏。

14V 输入--> 15.9V 输出

18V 输入--> 20.2V 输出

22V 输入--> 24.4V 输出

第一个问题是输出应始终为24V。第二个问题是、它似乎从未击中降压级。 您能帮助快速查看原理图吗? 我们在这家公司遇到了一些组装问题、但4块电路板的运行方式似乎类似。 请注意、M1和 D1由于可用性而从 Webench 设计中交换、因此请特别注意这些。

下游的所有组件似乎都正常工作、并且不会拉过大的电流。 整个电路板仅在22V 输入下拉取15mA 电流

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    24V 输出似乎未连接到器件的 FB 分压器和 VOUT 引脚。 请将 VOUT 引脚连接到24V 输出。 我希望这能解决您的问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、这是一条可怕的电线! 来解决它。 非常感谢。