您好!
我在 TPS2H000A 芯片上观察到意外的功率损耗。 它大约为0.5瓦、条件如下:
t (a)=22 deg.C、V (VS)=24、0 Vdc、V (IN1)=V (IN2)=0V、OUT1、OUT2 (网 VAC_V1、VAC_V2保持开路)无负载、空载检测上拉电阻=20千欧、稳态 PSU +24V 的功耗测量值约为23mA。 我在 TPS2H000A 数据表中找不到有关该空闲电流的任何信息。 或者、它是否在那里并隐藏在我的眼睛中?
我确信、对于电流测量、它与 IC 和开路负载检测器相关。 很明显地偏置、因为我在 L500的位置测量了它、该位置为该测量进行了去焊。
我的下一个结果是、当至少一个输出稍微加载时、例如 Rload=1kOhm (而控制输入仍然保持未激活/关闭状态) 输出电压降至开路负载阈值 V (ol、off) 1、6V (min)以下、电流消耗降至约4mA、这很好、因为它对应于数据表参数 I (off、diag)=3mA (max)和开路负载 det。 BIAS +24V->R500 (20kOhm)->Rload (1kOhm)->GND。
否则 IC 工作正常。 但为什么会有如此"显著"的空闲静态电流流动、这对我来说是一个谜。
如果有人能评论这种情况,我将不胜感激。
@support.TI:如果此 IC 在此类条件下的行为正常、则可能会添加一些数据表信息。
提前感谢大家。
注2:我的观察基于八个 IC 出现情况(我有两个电路板、每个电路板装配有4 个 TPS2H000A)
原理图1:我的 TPS2H000A 应用: