This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:在启用诊断且连接了空载的情况下增加了静态电流

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177917/tps2h000-q1-increased-quiescent-current-with-diagnostic-enabled-and-no-load-connected

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

我在 TPS2H000A 芯片上观察到意外的功率损耗。 它大约为0.5瓦、条件如下:  
t (a)=22 deg.C、V (VS)=24、0 Vdc、V (IN1)=V (IN2)=0V、OUT1、OUT2 (网 VAC_V1、VAC_V2保持开路)无负载、空载检测上拉电阻=20千欧、稳态 PSU +24V 的功耗测量值约为23mA。 我在  TPS2H000A 数据表中找不到有关该空闲电流的任何信息。 或者、它是否在那里并隐藏在我的眼睛中?  

我确信、对于电流测量、它与 IC 和开路负载检测器相关。 很明显地偏置、因为我在 L500的位置测量了它、该位置为该测量进行了去焊。

我的下一个结果是、当至少一个输出稍微加载时、例如 Rload=1kOhm (而控制输入仍然保持未激活/关闭状态) 输出电压降至开路负载阈值 V (ol、off) 1、6V (min)以下、电流消耗降至约4mA、这很好、因为它对应于数据表参数 I (off、diag)=3mA (max)和开路负载 det。 BIAS +24V->R500 (20kOhm)->Rload (1kOhm)->GND。

否则 IC 工作正常。 但为什么会有如此"显著"的空闲静态电流流动、这对我来说是一个谜。

如果有人能评论这种情况,我将不胜感激。

@support.TI:如果此 IC 在此类条件下的行为正常、则可能会添加一些数据表信息。

提前感谢大家。

注1:我已下载的数据表、
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2h000-q1.pdf?ts=1670248674151&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS2H000-Q1

注2:我的观察基于八个 IC 出现情况(我有两个电路板、每个电路板装配有4 个 TPS2H000A)

原理图1:我的 TPS2H000A 应用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dusan、

    在该器件中、在内部电路中出现开路负载故障期间、会拉取故障电流。 这与您在开路负载状态下看到的电流保持一致、是预期行为。  

    为了减少此电流消耗、可 对 DIAG_EN 引脚进行 PWM 处理以降低总电流消耗。  该电流值与 ICS (H)的规格类似。  

    感谢您的反馈。 我们也希望提高未来器件数据表的详细信息级别。

    最棒的

    Shreyas