This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:端接电压升高时健康状况下降

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178591/bq40z80-state-of-health-drops-when-termination-voltage-is-raised

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我的电池的最小电压为19.2V、我需要在22V 时表示0%的充电状态。

在我将端接电压提升至22V 后、我注意到健康状态从其原始值100%下降到90%。

是否有方法可以在更高的电压下将电池表示为空、但仍保持运行状况、就像我们使用整个电池容量一样?

提前感谢、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Vladimir、

    该监测计使用设计容量作为 SOH 的参考、如果您希望 SOH 在开始时100%报告、则需要将设计容量降低到预期值并降低容量。

    此致、

    Wyatt Keller