This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37324:UCC37324的功能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC37324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177294/ucc37324-functioning-of-ucc37324

器件型号:UCC37324

你好

我们使用 UCC37324驱动低侧的一组并联 N 沟道 MOSFET。 该 IC 在 VDD 上由12V 电压供电。 INA 和 INB 上的逻辑高电平为3.3V。
输出端子(OUTA 和 OUTB)与 阵列中的第一个 N-MOSFET 之间的距离约为45mm。 这是否会影响 IC 运行?
我们面临的问题:
当 INA 和 INB 被赋予逻辑高电平信号时、OUTA 和 OUTB 显示12V。
2. INA 和 INB 上的电压在1.5V 至0V 之间波动。
MCU 操作正在暂停。

当 IC 脱离电路板时、MCU 运行正常。 如上所述、距离是否会导致这些问题?
非常感谢您的帮助。

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    45mm 是很长的距离、但它也很大程度上取决于布线宽度。 可能导致驱动器的问题之一是由于寄生电感导致输出引脚上的过冲/下冲。 关于问题:

    [引用 userid="539972" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177294/ucc37324-functioning-of-ucc37324 ]1. 当 INA 和 INB 被赋予逻辑高电平信号时、OUTA 和 OUTB 显示12V。[/引用]

    这是预期的结果;UCC37324是同相驱动器、因此当输入端为逻辑高电平时、OUTA 和 OUTB 应为12V。  

    [引用 userid="539972" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177294/ucc37324-functioning-of-ucc37324 ]2. INA 和 INB 上的电压在1.5V 至0V 之间波动。
    正在暂停 MCU 操作。[/quot]

    这似乎是问题所在。 是否确定驱动程序未损坏? 似乎输入引脚消耗的电流比预期大得多、从而导致 MCU 出现问题。 最简单的检查方法是检查驱动器的静态电流消耗、并将其与数据表进行比较。 当驱动器损坏时、引脚通常会对地短路、此处的 IN 引脚可能会发生这种情况。  

    此外、开关频率是多少、输入端是否有 RC 滤波器?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    感谢您的回复。  

    轮距为0.2 mm。  

    由于我们在不同的测试板上测试了同一部件、因此驱动程序未损坏。 测试板上的一个差异是、将驱动器放置在距离栅极电阻器10mm 的位置。  

    在测试板上、驱动程序似乎可以根据需要工作。  

    N-MOSFET 根据 MCU 的决策用于负载开关应用。  

    输入端没有 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    输入是否在具有外部上拉电阻器的 MCU 上使用漏极开路下拉电阻器? 我不确定输出布线长度为何应影响输入行为。 此外、该测试板是否改善了 INA 和 INB 的行为?

    在任何情况下、宽度为0.2mm 的40mm 迹线对驱动器都不是很好;它会增加大量寄生电感、从而导致问题。 确切的问题可能是由于接地反弹、但这取决于接地的方式。 如果您可以共享波形、那将非常有帮助。 如果您不想公开共享原理图/布局、可以在 E2E 上将我添加为朋友。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。

    问题已解决、现在它按预期运行。

    仅由于接地连接而出现问题。

    感谢您的宝贵建议。