This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:DPM 功能检查

Guru**** 2534140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177704/bq25892-dpm-function-check

器件型号:BQ25892

您好、先生、

我们对 DPM 操作有几个问题、请查看以下列表。
如果 FORCE_VINDPM 位为0、则 VINDPM_OS 为11111、VBUS 为9V。
1. VINDPM 阈值的值是什么?
2.是6.2V 吗?
3.如果是,我如何知道 DPM 操作将是什么?
4.我应该参考数据表的图9-3吗?
5、如果 VBUS 电压降至6.1V、充电电流将如何?
6.您是否有 DPM 操作的时序图? 例如 VBUS 降至6.1V、在充电电流经过几秒钟后、充电器会降低多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当空载时的 VBUS 大于6V 时、VINDPM_OS 乘以2来计算 VINDPM 阈 值、即 VINDPM = VBUS@NoLoad-2*VINDPM_OS。

    2.不应该是。

    3. 在 DPM 模式期间、状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)被设定为高电平。

    4.检查状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)。

    5.当 DPM 被触发时,器件首先减少充电电流,直到输入电流下降到低于输入电流限值并且输入电压上升到高于输入电压限值。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式。

    请参阅 图10-6和 图10-7。

    请随时评估 EVM 以 熟悉 充电器操作。

    谢谢、

    宁。