This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:I2C 地址设置问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175736/tps25750-i2c-address-setting-question

器件型号:TPS25750

各位专家、您好!

我的客户正在使用 TPS25750D、对 I2C 地址设置有疑问(顺便说一下、您可能还需要上传数据表中包含解码器值的分压器表映射)。 我们测量了 ADCIN1和 ADCIN2电压为0.983V (7)和0.563 (5)、根据数据表、我们应该映射到 I2C 地址索引#1、即0x20。 但客户只能在0x21找到器件、但无法在0x20找到器件。 我们是否可以知道我们是否需要检查以了解根本原因? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否与客户再次核实 ADCINx 解码值是否与下表匹配:

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经检查了7和5、我已经在我的帖子上写下了... 请帮助检查是否有其他线索...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    很抱歉、让我在内部进行检查、明天再回复您。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    客户是否为 ADCINx 电阻分压器使用 Rup 和 Rdown、或者是否使用 LDO_1V5和 LDO_3V3来实现解码值7和5?  

    我将从端测试如果我获得与客户相同的结果、我将在获得结果后更新该主题。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    在我的末尾进行测试后、我能够在 ADCIN1=7和 ADCIN2=5的情况下获得地址0x20。 让我知道客户如何设置电阻分压器、以便我们可以继续进行调试。  

    将 ADCIN1设置为7和 ADCIN2设置为5后的地址扫描:  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray  

    P_PD_ADCIN1_10和 P_PD_ADCIN2_10按如下方式设置、 ADCIN1和 ADCIN2电压为0.983V (7)和0.563 (5)、和  

    我们看到地址是22H(7位)、44H(8位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    根据提供的原理图、我计算了您的 ADCIN1和 ADCIN2、分别解码为4和3 (假设组装了 Rup 和 Rdown 电阻器)。  

    ADCIN 1 = 10k /(10k + 24.9K)= 0.2865 ->解码为4

    ADCIN 2 = 10k /(10k + 51k)= 0.1639 ->解码为3

    此组合未在 I2C 地址索引表中定义、我们不支持这些组合之外的任何内容。  

    为了实现所需的配置、 您需要调整馈入 ADCIN1和 ADCIN2的电阻分压器。 一个示例:

    • 对于 ADCIN1、取消装配底部10k 电阻 器(M_PR135)、这基本上会将 ADCIN1连接到解码为7的 LDO3V3
    • 对于 ADCIN2、将顶部51k 电阻器(M_PR136)替换为10k、这会将 DIV 值设置为0.5 (DIV = 10k /(10k + 10k)= 0.5)、解码为5

    如果您对 ADCIN 设置还有任何疑问或疑虑、请告诉我!  

    谢谢、此致、
    林德华