This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:请告诉我正确的引脚信息。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176641/tps65987d-please-tell-me-the-correct-pin-info

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65988

大家好、

TPS65987 SLVSES1D–2018年5月–2022年10月修订版数据表(修订版 D)、

请参阅图5-1 "五针配置和功能"中的以下引脚。

45.C2_CC1

46.PP2_CABLE

47.C2_CC2

54.C2_USB_P (GPIO20)

55.C2_USB_N (GPIO21)

这些引脚名称在数据表中的任何位置都没有说明。

表5-1中仅描述了这些引脚、如下所示。

是否可以将引脚45、46、47连接到 GND? 引脚54、55是否适合浮动?

引用较旧版本可能不正确、但版本 C 如下所示。

45,46,47,54,55引脚说明与表5-1相匹配。

但看看引脚36和37。  SPI 的 Pico 和 POCI 与修订版 D 相反

我的设计已经停止。 请抓紧时间、告诉我正确的信息。

此致、

Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oyama-San、

    引脚45、46和47用于 TPS65988、TPS65988具有相同的引脚排列、但是 TPS65987的双端口版本。 在 TPS65987上、这些引脚未使用、可以按照表5-1引脚功能中的说明将其接地。 GPIO 20和21 (引脚54和55)仍可使用、请忽略 C2_USB_P/N 标签、因为这些标签仅适用于 TPS65988 (双端口版本)。  

    引脚36和37由于错误而与之前版本的数据表发生翻转、此版本的数据表(2022年10月更新)对此进行了修复。  

    为了澄清这一点、引脚36是  SPI_POCI  (GPIO 8)、引脚37是  SPI_Pico  (GPIO 9)。  

    引脚45、46和47应为  GND。  

    引脚54和55只是常规  GPIO

    很抱歉、我们正在修改数据表以反映这些更改。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond - San、

    感谢您的快速回复。
    我将按照您的答案继续进行电路设计。 谢谢你。

    此致、

    Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oyama-San、

    没问题、关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题、以便我们能够更好地进行跟踪!

    谢谢、此致、
    林德华