降级器、
如果您帮助查看该结果、Q1 VDS 峰值电压为180V、则异常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
如果您帮助查看该结果、Q1 VDS 峰值电压为180V、则异常。
尊敬的先生/女士:
首要侧 FET 关闭电压应为 Vin + N_pri/N_sec * Vout。 对于 JA4387-AL、n_pri/n_sec + V_overshoot 为4、如果 Vin 约为50V、除 V_overshoot 外的总关断电压应为~98V、这接近于您的波形。
对于杂散电感中存储的能量引起的 V_Overshoot、可以通过调整缓冲 电路或增加 关断时间来减小该值。 您可以尝试短接 D12、不要焊接 Q2以使割道 速度变慢。
此致、
Diang
尊敬的先生/女士:
感谢您的更新!
该电压过冲的根本原因通常是杂散/泄漏/其他电感和器件的输出电容(Coss)振荡。
进一步将栅极电阻器增加到30欧姆。
2.降低 R9电阻,您可能需要提高其额定功率。
3.尝试将 L4短接,因为 C22和 C14处的电压振铃可能与 MOSFET 的输出电容耦合。
2023年1月17日更新: 我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。
此致、
Diang