This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:PSpice 模型

Guru**** 2501515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178713/ucc27517-pspice-model

器件型号:UCC27517

大家好、  

客户对该器件的 PSPICE 是否合理表示怀疑、因为输出结构与数据表中的图23不同。

数据表是 PCH/N 沟道并行操作、但是 PSPICE 模型仅由 PCH 驱动。 我们能否通过现有的 PSPICE 实现现实的仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    PSpice 模型确实受到了这种限制。 这取决于客户使用驱动程序的方式。 如果他们使用它来进行栅极驱动、那么模型和现实之间的差异将非常小。 如果他们驱动具有高米勒平坦区域的 IGBT 或 SiC、或者如果他们执行的操作会对 PMOS 产生更大的压力、例如驱动直流负载、那么该模型可能不会非常精确。   

    通过在输出端放置一个压控电阻器、有可能将运行方式调整为更接近并联运行。 CCVS 也可能起作用。  

    谢谢、

    Alex M.