请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 主题中讨论的其他器件:TPS25750、 TPS65987D
您好、专家、
客户正在寻找以下视频解决方案、我是否可以建议您在下面进行?
- DP 转 CSI
- DSI 至 DP 或 HDMI
- RGB 到 DP 或 HDMI
- DP 到 HDMI
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
我们的 PD 控制器(TPS25750除外)可以检测并支持通过 CC 线路的 DP。 PD 可以发送到 DP 多路复用器/IC 的其他 GPIO 和 I2C 触发事件、以便在检测到 DP 时切换所需的线路(即 SBU)。
如果您正在寻找单端口解决方案、则 TPS65987D 应满足客户的需求、或者双端口解决方案是我们的 TPS65988D 控制器。 两者在寄存器映射、功能和特性方面相似、我们还提供用于评估和测试的 EVM。
谢谢、此致、
林德华