This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:共源配置

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178722/lmg3410r050-common-source-configuration

器件型号:LMG3410R050

您好、团队正在寻求一些意见。

拓扑将是一个共源双向开关。 然后、我没有低侧或高侧开关。 数据表指定了半桥的这些要求。 由于我要以共源配置连接 GaN 开关、我是否还需要为双向开关连接该外部隔离器? 如果是,有多少? 每个开关一个隔离器?  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前从未见过用于双向开关的 GaN、因此我的答案完全来自理论。 在大多数情况下、除了传播延迟和轻微失配等极端情况外、这些器件似乎不需要隔离器。 如果到两个栅极的信号存在小延迟、我可以预见到会出现电平位移问题。 虽然在没有电平转换器的情况下正常的稳态理论似乎可以正常工作、但我不确定我是否建议不使用电平转换器来构建电平转换器只是为了安全。

    此致、

    扎赫