This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:OCD/ASCD 延迟容差

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178648/bq78z100-ocd-ascd-delay-tolerance

器件型号:BQ78Z100

可能涉及的对象:

我们在单节电池上使用 BQ78Z100。 OCD 设置为2.6V、2s。 在验证测试过程中、施加2.6A 电流时将延迟测试为3.8s、施加2.7A 电流时将延迟测试为3.5s。 那么、您能否帮助检查延迟容差这么大的原因?

ASCD 也会显示较长的延迟。 它设置为22.2A、延迟为244us、但测试结果为~500us、如下所示。 蓝色线是 MOSFET 栅极信号、黄色线是输出电压、紫色线是电流。  

那么、对于该 IC、这种延迟容差是正常的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    对于 固件(FW)保护、1或2秒延迟是正常的。 这是因为 FW 保护 不是直接基于时钟周期、而是当 bq78z100运行保护检查模式时。 它们定期运行。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose:

    感谢您的回复!

    AFE 保护呢? 延迟也更高、甚至是设置延迟的两倍。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    bq78z100以特定的间隔读取 AFE 值、预计会有延迟。  

    我会仔细检查代码中保护的读取方式。 可能会从代码的写入方式中添加额外的延迟、但预计会有延迟。

    请附加您的配置文件以检查 AFE 保护配置。

    此致、
    何塞·库瑟