请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 您好!
我要将 TI 转换器的多个电源连接到 TPS7H1101上的使能引脚。 它将如下所示:
是否需要将电源正常/使能线路上拉至1.8V、因为 TPS7H1101提到 EN 必须低于 Vin+0.3 (绝对最大值)? 将使能线路上拉至与 TPS7H1101输入电压相同的电压是否存在任何问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要将 TI 转换器的多个电源连接到 TPS7H1101上的使能引脚。 它将如下所示:
是否需要将电源正常/使能线路上拉至1.8V、因为 TPS7H1101提到 EN 必须低于 Vin+0.3 (绝对最大值)? 将使能线路上拉至与 TPS7H1101输入电压相同的电压是否存在任何问题?
谢谢!
Matty、
将电源正常状态拉至1.8V 是最佳解决方案。
它满足不同器件 PG 引脚的所有限制以及下游器件的使能阈值。
对于1.8V 或1.35V、它不违反任一 LDO 的 PG 引脚。 PG 电压范围为-0.3至7.5V。
它不违反 TPS50601A、PWRGD 可介于-0.3至5.5V 之间。
它将处于 TPS7H4001的适当限制范围内、以启用最大1.172V 的适当 EN 上升阈值。
它将大于 Vin - 0.7V 的最小 TPS7H1101A EN 阈值。
这确实假设1V TPS7H1101A 的1.8V 电源轨与上拉至的电源轨相同。
您有 TPS7H1101和 TPS7H1101A。 理想情况下、您仅使用最新版本 A 器件。 非 A 版本对其 EN 信号有一些额外的限制。
如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
此致、
涉水