This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2598:支持5V 输入、5V 输出

Guru**** 2528940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177796/lm2598-support-for-5v-in-5v-out

器件型号:LM2598

 是否可以在输入电压为5-36V、输出电压为5V 的应用中使用 LM2598?

它提到了100%的最大占空比、这是否意味着支持此运行模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在数据表中找不到100%占空比的引用。

    但是、在最大占空比下、该器件的最坏情况是从 Vin 到 Vout 的电压为1.3V。

    因此、在输入达到5V 之前、输出电压将会从稳压状态中下降。   

    如果您正在寻找具有更好的压降性能的稳压器、您可能需要查看

    更现代的器件。  例如 LM2267x 系列或 LMR3360x 系列。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我刚才意识到我也可以使用降压/升压器件、所以我从 TI 产品系列中选择了另一个芯片。