This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:从器件配置中的 UCC28950

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178792/ucc28950-ucc28950-in-slave-configuration

器件型号:UCC28950

您好,

根据用户指南 sluub02a 的四相 UCC28950 PSFB 第3节示例、

 如果4个 UCCC28950并行连接、是否可以从配置中连接全部4个。  

谢谢、此致

Karthika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审核您的查询、并将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthika、

    我认为您没有参考正确的应用手册。   slub02a 是600 W 相移全桥的用户指南。

    请告诉我您参考的应用手册或参考设计。

    此致、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我指的是同一应用手册。 我 手头上有评估套件、我的要求是在从器件配置中运行控制器子卡。

    如果您有适合所有子卡的外部时钟、您能告诉我所有子卡都可以在从配置下运行吗?

    此致

    Karthika

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南  sluub02a 适用于600 W 单相移全桥(PSFB)转换器参考设计。  我不确定它与执行四相设计有何关系。  用户指南也没有提到示例3。  因此、我认为您没有参考正确的应用手册。

    如果您需要同步 两个或多个 PSFB 转换器、您可能会发现应用手册 slua609非常有用。  您可以在  以下链接中找到此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua609/slua609.pdf

    此致、