This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:使能引脚功能

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179602/tps61288-enable-pin-functionality

器件型号:TPS61288

我使用的此器件的输入范围为5.4V - 12V (实际上为5.4V 至8.4V 或12V)、峰值输出电流为4.3A。  当电磁阀被激活时、正常负载电流为2.3A、偶尔峰值为2A、持续100ms。

我希望使能引脚禁用输出、但输出电容器似乎通过高侧 FET 体二极管充电。

禁用此器件时应该发生什么情况?  数据表中对此进行了说明?

此说明表示器件处于关断状态"使能逻辑输入。 逻辑高电平启用器件。 逻辑低电平禁用器件并将其转换为关断模式。"

我还希望该器件在直通模式下工作、但我现在看到、当我的输入为12V、输出为12V 时、输出端会产生较大纹波。  当器件禁用且输出为11.4V 时、可以通过体二极管的峰值电流是多少?

感谢您的帮助、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    当芯片被禁用时、所有开关被关闭、并且部分功能电路 被禁用以确保低静态电流。 数据表中未提供详细说明。  

    芯片没有直通模式、因此当输入电压接近 Vo 时、纹波将很大。

    在考虑体二极管电流时、可以计算温度。

     ℃℃、当电流为1A 且二极管的压降为0.7V 时、功率损耗为0.7W、然后乘以热阻器46.2 μ A/W、即温升为32 μ A。

    结温不应超过150℃。

    此致

    Fergus