请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 尊敬的德州团队:
我们计划将此稳压器 IC 用于雷达应用。 在这里、对于28V 输入电压下的1.3A 输入电流和3A 负载电流下的5V 输出电压、我们需要该 IC 的上升时间或 Ton 时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的德州团队:
我们计划将此稳压器 IC 用于雷达应用。 在这里、对于28V 输入电压下的1.3A 输入电流和3A 负载电流下的5V 输出电压、我们需要该 IC 的上升时间或 Ton 时间。
Amit、您好!
我在 WebBench 上运行了仿真、它看起来是这样的。 我想说上升时间大约为9uS。