请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 如果我们使用的是4节电池、NVDC 的输出电压大约为17.8V、而系统具有100W (20V@5A)适配器。
此外、当总系统功率增加到接近100W 时、系统输入电压会降至18V 左右、而大电流会突然发生。
在这种情况下、由于 NDVC 的输出电压几乎等于系统输入电压、NVDC 将在降压/升压模式下工作、然后电感器电流增加。
电感器热上升/饱和是否没有问题?
在这种△下、您是否能帮助计算这种较差情况下的电感器电流和 Δ I IL?