This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219a:首次应用电源时 TPS53219A+CSD87330Q3D 输出出现尖峰

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595194/tps53219a-spike-on-tps53219a-csd87330q3d-output-at-the-first-application-of-power

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3D

交流输入:19V 电源

直流输出3.3V 待机

电路:TPS53219A + CSD87330Q3D、具有1uH/18A/3m 电感器和2x330uF POSCAP。

当电路板处于关闭状态时、3.3V 待机状态将始终开启。 我发现、当电源被热插拔时、3.3V 输出上有一个瞬时高尖峰(在< 100us 的时间内上升到8或9V)、然后它立即关闭。 我使用台式电源或电源板开/关按钮看不到这种尖峰。 但是、我的同事看到了电源板开/关时的尖峰、但没有台式电源。 我在19V 线路上没有看到此尖峰、但在第一次应用19V 电源时、我在所有处于关断状态的子电源轨上看到了该尖峰。

除了直流插孔位于机箱上并通过适配器电缆连接到板之外、我在另一个板上具有相同的电路。 在相同的测试条件下、我在该电路板上看不到该尖峰。 造成这种尖峰的原因是什么?我如何解决?  

谢谢、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    您能不能共享原理图。 如果更容易、您可以将其发送到 mathew.jacob@ti.com 、我们可以在此处继续该主题。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该原理图与 TI TPS53219A 参考设计相同。 对于输出电容器、我使用了330uF POSCAP、如数据表所示。
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在发生时捕获一些波形。 VIN、Vo 和开关引脚。 另请尝试更改软启动时间 Rmode=475k。
    波形有助于查看工作台或电源板的差异。 当我们获得波形后、我还将在这里进行检查。
    此致、
    Mathew