This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740B, UCC28740, UCC28051, PMP11455
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627498/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TPS25740BPMP11451UCC28051PMP11455

您好!

我正在设计典型值为20V/5A 或20V/3A 的便携式交流/直流转换器。

我计划将单个设计用于两种不同的应用。

1) 1)用于高端音频系统的电源模块。  

2) 2)电源适配器、支持 C 型。 (使用基于 TPS25740B 的设计来支持 Type-C PD)

请支持我完成我的设计。

此致

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajkumar、
    在此感谢您关注 TI。

    Ucc28740非常适合这些应用。 我们确实在 www.ti.com/.../PMP11451上提供了20V、3A 参考设计 pmp11451

    对于100W 应用、您可以考虑同时使用 ucc28051和 ucc28740。 ucc28740在其在线工具文件夹中有一个 Excel 设计计算器。 您可以使用它并从 PFC 指定其的稳压输入、例如390-410vdc。

    请告诉我这是否有助于您快速入门。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢重播。
    计划将基于 PMP11455的设计用于我们的应用。
    在24小时以上连续为15V3A 供电是否足够好+。
    看起来 EVM 设计非常小巧、便携。
    在较长的运行时间内、散热和效率如何?

    是否可以购买 PMP11455 EVM 进行初始测试?