This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用并联 LiFePO4电池时 SOH 会突然下降

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174525/bq34z100-g1-sudden-drop-in-soh-using-parallel-lifepo4-batteries

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好、TI、

调节 两个并联20Ah 电池的电量监测计时遇到问题(总容量为40Ah、能量为512Wh)。

当我为电池充满电(使用 BQ25703a 充电器器件)时、会出现此问题。  充电终止几小时后、SOH 会从98%突然下降到1%。 完整充电容量和 SOC 也降至零。  

根本原因是什么?如何解决此问题?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是否正确配置了闪存数据? 我是说在电荷放电测试之前、分别选择和完成了化学 ID 和学习周期? 还需要确保已发送 IT Enable 命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我为化学 ID 选择了寿命、因为我正在使用 LiFePO4、这是正确的吗?  

    我已经尝试了学习周期、但每次它被卡住时、我都必须重新加载固件(请参阅上的其他文章)。

    在此阶段、我的过程是运行几个电荷放电周期以获得近似值。 一旦硬件能够在 C/5上充电/放电、我将执行一个学习周期。 此过程是否起作用? 或者是否必须先完成学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron

      您需要下载正确的 ID、您在电量监测计中显示的化学 ID 是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHEM_ID 为0x0107

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron

      这不是 Life Battery 的 ID、请尝试找到正确的化学 ID 并将 ID 下载到器件、然后在进行精度测试之前进行学习。 应根据电池型号找到正确的 ID、如果不适用、请联系当地的 TI FAE 以获取帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我的并联电池设置是否可以在这里工作? 如所示、它是否相当于一节40Ah 的电池?

    我似乎需要收集数据并使用 GPC 工具来查找合适的化学 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron

      您可以使用单节40Ah 电池、请注意、您需要将 Qmax 和设计容量设置为40Ah 作为初始值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    好的。 由于 Qmax 和 Design Capacity 寄存器的最大输出电压为32000mAh、因此我将其设置为20000mAh、并将所有电流测量值缩放2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron Lal

      是的、您回答正确