This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:电池电平阈值问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180375/bq34z110-battery-level-threshold-question

器件型号:BQ34Z110

您好!

我将在 bq34z110中查看此功能。

如果其中一个警报已针对电池电平阈值进行编程、并且警报已激活、则当电池电平恢复到阈值以上时、它是否会自动停用、或者是否需要使用芯片命令清除警报?

 

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    需要通过发送 BLT*set()命令之一来清除警报

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    我们确定吗?

    当满足某些充电或放电阈值时、这些似乎会提示 BLT 被清除。 (如果这些内容更新、它肯定会被清除。)

    通过外部应用充电或负载来切换到充电或放电模式是否确实不会清除 BLT?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我不确定是否会自动清除。 可以通过运行该功能来检查行为。 IMO 要实现稳健的系统设计、必须具有不同的充电和放电阈值。 需要由主机进行监控(如果使用此功能)。 这将要求主机写入下一个阈值、这将导致清除 BLT。