请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773 各位专家:
数据表定义了10mΩ Ω 感应电阻器时的最大充电电流为8.128A、但 客户希望使用5mΩ Ω 感应电阻器来实现14A 充电电流、是否存在任何副作用、尤其是在安全方面。
谢谢。
Anderson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
数据表定义了10mΩ Ω 感应电阻器时的最大充电电流为8.128A、但 客户希望使用5mΩ Ω 感应电阻器来实现14A 充电电流、是否存在任何副作用、尤其是在安全方面。
谢谢。
Anderson