您好!
我没有找到任何使用 VDDH 为隔离侧的辅助电路供电的应用或示例电路、因此我想知道这是否可行。
谢谢大家、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我没有找到任何使用 VDDH 为隔离侧的辅助电路供电的应用或示例电路、因此我想知道这是否可行。
谢谢大家、此致。
您好、Egoitz Toledo、
非常感谢您的参与。
不过、这是可能的、请记住、器件的功率传输保持不变、现在您将消耗两倍的功率、与使用 VDDM 电源轨相比。 例如、当使用来自 VDDM 电源轨的电源时、可能会消耗高达10mA 的电流。 这将直接影响可实现的最大开关频率。 当涉及 VDDH 轨时、由于您将提供双倍的电压、因此可用的电流将更小。 只要您为您的设计开关频率保留 maxim、这应该起作用。
这些问题有助于提供详细反馈。
您的辅助电路需要多少电流?
您的最大开关频率是多少?
您的负载是 VDRV 吗? 电容或电荷的大小。
此致、
弗朗西斯科·劳祖里克
您好、Francisco、
首先、感谢您的回答。
我提出这一问题是因为正如数据表中所解释的、VDDH 具有 UVLO 保护、但关于 VDDM、我没有说过、因此我认为在 VDDM 前面使用 VDDH 会有一个优势。 或多或少、我需要为辅助电路提供5mA 电流、因此考虑到 VDDH 的电流大约为 VDDM 电流的一半、我可能会遇到问题。 考虑到这一点、我有一个新问题、即 VDDH 和 VDDM 完全依赖、VDDM 的欠压会引起 UVLO 或它们是独立的、这可能会存在 VDDM 欠压和 VDDH 不是欠压的情况?
如果它们是相关的、阈值电压恰好是 VDDH 的一半?
谢谢您、Ypu。