请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 大家好、团队、
我的客户希望在其新项目中使用 BQ25171-Q1。
数据表中显示、它支持4节镍氢电池、电阻为11k、充电电压为5.32V。
但在表7-2中、它将为2节 LiFePO4充电、充电电压为7V、电阻也为11k。
那么、问题是该 IC 是否支持为4S 镍氢电池充电? 此外、在设置11k 时、此时的充电电压是多少?
thks、
兰西