This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:快速上电/断电序列应用问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758459/buf16821-q1-quickly-power-on-off-sequence-application-concern

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件:BUF16821

大家好、

  以下是需要您帮助的问题、请提供有关开/关测试要求的意见和建议、如下所示:

  随附的文件是通电和断电波形。

   *12V 提供给 Pgamma VS 引脚,3.3V 提供给 Pgamma VSD 引脚。   

  根据 D/S、必须在模拟电源之前施加数字电源、以避免过大的电流和功耗、如果长时间仅连接到模拟电源、甚至可能损坏器件。

  由于 Vs >9V 但 Vsd >2V 的周期大约为8ms,它在断电期间是否会有任何风险?   

  如果是、那么是否有任何建议可避免损坏风险?

   

  

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请注意、由于美国假日季、可能会延迟回复。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    粉红色迹线- CH3是 BUF16821与引脚之间的电压吗?
    黄色 TRACE-CH1是什么?
    假设 CH3与电压间的关系、根据第一幅图、在关闭模拟电压 Vs (CH3)之前关闭 VSD (CH2)。 不建议这样做、为了获得一个受控的 DAC 输出、需要在逻辑被关闭前关闭模拟电压。
    我还注意到图片2和3似乎不是图片1缩放-这些是不同的事件。 按时间关闭不完全相同。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

     谢谢。这些波形来自 同一电路板。

       CH1 (黄色迹线):为 Pgamma VS 引脚提供12V 电压

        CH2 (蓝色走线):3.3V 电压提供给 Pgamma VSD 引脚。CH1

        CH3 (紫色迹线):AVDD 电源轨来自 PMIC ,电压为12V

     是否有任何电路建议或检查 点以避免损坏风险?

       此致、

     艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    我建议在上电/断电期间至少监控一个输出。
    在 VS 断电期间、输出电容电压可能超过 ESD 保护二极管的导通时间。 在这种情况下、需要一个输出限流电阻器。 最好监控至少一个通道输出、以检查断电期间 Vout 是否大于 Vs。
    此外、Vout 关闭后应关闭 VSD。 当 Vs<4V 时、Vout 将关闭。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    非常感谢你的帮助。

    我将与客户核实以测量输出。

    我现在正在处理此案例、希望您能帮助查看原理图。

    我可以给你电子邮件地址吗? 我想将原理图发送给您、以确保从您的角度来看、原理图是正常的。

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我的电子邮件:
    costin.cazana@ti.com
    请给我发送电子邮件、我将关闭此主题

    此致、
    Costin