主题中讨论的其他器件:LM5111、
团队、
目前、我们使用 LM5111-1MY 驱动双 MOSFET、而双 MOSFET 又驱动变压器。 在使用 LM5111的传统设计中、我发现我们实际上是向 LM5111输入发送我认为不正确的信号。 我们使用 DAC 中的差分信号来驱动输入、而在 LM5111的输入端、我们可以看到峰值为1.75V、当另一个输入为高电平时峰值为-0.8V 的方波。 这似乎不是很好、我想知道是否可以使用 UCC27527并向输入端发送差分信号以获得一致的操作?
谢谢
Viktorija