This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:关于 EVM 编号 VU440A

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758839/lm5175-about-evm-no-snvu440a

器件型号:LM5175

尊敬的专家:

我的问题来自 LM5175的 EVM。 它使用 VOUT=12V 的偏置电压、因此 BIAS 引脚将提供 VCC 而不是 VIN。 根据我对数据表的理解、在这种情况下、VCC 输出将跟随偏置、对吧? 我的问题是、当 SW1处于稳定状态且 VCC 正在为 C23充电时、该 VCC 电压肯定会使 D6 8.2V 齐纳二极管掉电... 我知道该齐纳二极管用于高侧 MOSFET 栅极驱动保护、但没有用于限制齐纳电流的串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boqian、

    该部分的专家目前不在办公室。   他们将在新年后解决这个问题!  请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经知道了!
    新年快乐!