This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:ACFET、RBFET、BATFET 和 RAC 未使用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758055/bq24770-acfet-rbfet-batfet-and-rac-are-not-in-use

器件型号:BQ24770

大家好、

我们的电池对接设计采用五个 bq24770。 ACFET、RBFET、BATFET 和输入感应电阻器(RAC)未使用。

这些引脚是否可以悬空? 谢谢!

  1. CMSRC
  2. ACDRV
  3. CMPIN
  4. CMPOUT
  5. # BATPRES
  6. # BATDRV

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    如果未使用、我建议:
    1. CMSRC 连接至 ACP
    ACDRV 保持悬空
    根据数据表、CMPIN 应连接到 GND
    4. CMPOUT 保持悬空
    5./BATPRES 连接至 GND
    6./BATDRV 保持悬空
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持!

    此致、
    Sam Ting