This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:BQ2000、MCV 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757390/bq2000-bq2000-mcv-issue

器件型号:BQ2000

您好!

将 BQ2000用于3节串联锂离子电池充电器,为了计算 RB1/RB2比率,需要使用 VMCV (最大电池电压)

实际上,标称电压为3.7V 且最大电压为4.2V 的锂离子电池,但数据表提到 VMCV (最大电池电压)= 2V

请建议,应使用哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议设置 RB1 = 750kΩ Ω 和 RB2 = 143kΩ Ω。 因此、BAT 引脚上的电压应该在范围内。

    如需更多信息、数据表中的表1总结了锂离子电池的充电过程。