This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:充电器+电量监测计 IC 建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ27532-G1, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757521/bq24295-charger-fuel-gauge-ic-recommendation

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ27532-G1BQ25895

您好!

我有 一个使用锂离子电池的设计

VIN=5V 充电、 锂离子电池=1节、800mAh 或 4000mAh@4.2V、包括升压功能(5V)、 系统总功耗= 5V@100mA ~ 1000mA、I2C 接口

目前,我们使用的是 BQ24295+BQ27532, 但存在一个问题,即 BQ27532 (I2C)<=>BQ24295 (I2C)不能通过 I2C 接口相互通信(项目1)。 我们需要修改项目2的电路以解决此问题。

(1) MCU (I2C)<=>BQ27532 (I2C)<=>BQ24295 (I2C)

(2) MCU (I2C)<=>BQ27532 (I2C) 和 MCU (I2C<=>BQ24295 (I2C)

您能否为 上述应用推荐更好的充电器+电量监测计 IC 组合? 非常感谢。

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jackson、

    在自动充电器控制方面、BQ24295不能与 BQ27532-G1电量监测计搭配使用。

    如果您有自己的 MCU、CAN 电量监测计可能适用于任何充电器。 在充电方面、您可以查看任何具有所需电流能力(0.5C 速率)的单节电池充电器? 如果您需要单独的升压路径、BQ24295和 BQ25895都可以在传统的"移动电源"配置下工作。

    就电量监测计而言、任何单节电池监测计都可以工作、这取决于您是否需要精度而非简单性(Impedance Track 与 CEDV 类型监测)。


    此致、
    Joel H