大家好、
我的客户向我提出以下问题:
我们最近有一个直流/直流隔离式转换器项目、我们希望在该项目中考虑使用 TI 降压稳压器 LM5017来生成内部电压源、从而为 PWM 控制器供电并驱动 MOSFET。 我们参考 LM5017数据表中的原理图17,第19页。 下面列出了输入范围和输出电压以供考虑:
VIN=7.5–18V
Vout1=6V
Vout2=11.5V
总功率小于3W
设计说明8.2.2.2.1指出:"初级输出电压通常是根据输入电压范围选择的,这样转换器的占空比在最小输入电压下不超过50%。 如果 VOUT1 < VIN_MIN /2、则满足此条件。” 为什么具有隔离式输出的降压稳压器需要50%的最大占空比? (图13所示的单路输出没有此限制。)
在本例中、如果我们在初级侧需要6V 电压、 如果我们将该输出设置为稳压输出、则最大值为 占空比为0.8。 我们似乎必须考虑将一个人工低电压输出、即3V 作为调节目标来满足此类要求。 这是避免占空比大于50%的方法吗?
现在、我找到 了一个提到这一要求的应用手册、这是因为 "隔离式输出仅具有用于传输能量的关断时间窗口、对于过高的占空比、次级绕组电流将具有巨大的尖峰、这会导致调节不良。"
如果您不需要对隔离轨进行非常好的调节、是否可以打破50%的规则? 如果需要、您可以在该隔离轨的输出端放置一个 LDO 来使其平稳输出吗?
谢谢、
Brian