This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:为什么 bq34110比 BQ4050更适合用于4根200AH 磷酸铁锂电池 BMS 的应用? bq34110的哪些参数比 bq4050更有利?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757068/bq4050-why-is-bq34110-more-suitable-for-this-application-of-4-tring-200ah-lithium-iron-phosphate-battery-bms-than-bq4050-which-parameters-of-bq34110-are-more-advantageous-than-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ34110

为什么 bq34110比 BQ4050更适合用于4 TRing 200AH 磷酸铁锂电池 BMS 的应用? bq34110的哪些参数比 bq4050更有利?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34110具有电流调节和电压调节功能。 bq4050没有。 因此、对于较大的电流值、您将无法使用 bq4050。