This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:热关断和高温运行

Guru**** 1193570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2743
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756401/lm2743-thermal-shutdown-and-high-temp-operation

器件型号:LM2743

LM2743是否具有热关断功能? 如果不是、它们是否有任何主要障碍阻止其使用、最大 Tj≤165C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatan、
    我看不到热关断块。 但是、最大工作结温为150°C。 不建议超过此温度、因为使用的材料可能无法承受165C。 如果是一次性事件用于验证目的、我认为可以进行检查、但标准免责声明适用、我们没有任何超出绝对最大额定值的保证。

    此致、
    Mathew