This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:内部功耗计算

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756261/lm5175-internal-power-dissipation-calculation

器件型号:LM5175

您好!

请帮助我计算 LM5175在各种模式下运行时的 IC 功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您关注 LM5175。 内部功耗主要由 VCC 稳压器和驱动器引起。 驱动器电流可按如下方式轻松计算(假设 VCC=7.5V、并且每个桥臂的 MOSFET 的 Qg 相同)

    (1)降压模式:VIN x 2 x Qg_BUCK x FSW
    (2)升压模式:VIN x 2 x Qg_BOOST x FSW
    (3)降压/升压:VIN x (Qg_BUCK +Qg_BOOST) x Fsw
    (4)然后、为每种模式添加一些静态功耗:IQ x Vin、在最坏情况下、IQ = 4mA。

    如果您使用 VBIAS 而不是 VIN、则在上述公式中将 Vin 与 VBIAS 重新同步。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi